Sådan udnytter du din luft-til-luft varmepumpe effektivt
Følg vores fem gode råd for at opnå de bedste resultater

Luft-til-luft varmepumper (også kaldet aircondition) er en energieffektiv løsning til opvarmning og køling, også til boliger i meget varme eller meget kolde klimaer - med ned til -25 ˚C. Her kan du læse om, hvordan du kan optimere dit system og opnå behagelige temperaturer året rundt.
En varmepumpe er den mest energieffektive måde at varme dit hjem op på om vinteren – den er langt mere effektiv end en kedel eller et fyr. Derudover kan den fungere som aircondition om sommeren. For at få det maksimale ud af din varmepumpe skal du:
Gå efter stabilitet
I stedet for at skrue op eller ned for den indstillede temperatur for at opnå en hurtig tilførsel af varm eller kold luft skal du hellere gå efter en konstant, behagelig temperatur. På den måde sikrer du maksimal energieffektivitet. Auto-indstillingen er som regel et godt valg til at opnå en jævn temperatur, da systemet automatisk varmer eller køler efter behov. Vælg en anden temperaturindstilling om sommeren end om vinteren, så du ikke får det for varmt eller koldt og bruger mere energi end nødvendigt. En temperatur på 21 ˚C føles måske behageligt, når det er koldt udenfor, men på en varm dag vil det føles koldt.
Din luft-til-luft varmepumpes indendørsenhed måler temperaturen i rummet. Da varme stiger opad, skal enheder, der er placeret højt oppe på væggen eller i loftet, eventuelt indstilles til en højere temperatur end gulvplacerede enheder. Tænk på, at en behagelig temperatur ved brug af en luft-til-luft varmepumpe kan adskille sig fra den temperatur, som du ville vælge ved brug af en kedel.
Forstå de forskellige indstillinger
Dit system har forskellige indstillinger til forskellige scenarier. I de fleste tilfælde vil Auto-indstillingen være bedst, men nogle gange kan du have behov for at skifte til en anden indstilling. Hvis du for eksempel har tændt op i brændeovnen, eller hvis der kommer meget sollys ind gennem vinduerne på en kold dag, er Auto-indstillingen nok ikke den mest egnede, eftersom den måske vil forsøge at afkøle rummet. I dette tilfælde kan det være bedre at bruge Heat-indstillingen. Vælg Cool-indstillingen på meget kolde dage eller Fan-indstillingen, hvis du vil øge luftcirkulationen. Desuden kan Dry-indstillingen bruges til at affugte rummene i din bolig.
Hold døre og vinduer lukkede
Du bør holde temperaturen stabil og undgå, at dine enheder forsøger at opvarme eller afkøle luften udenfor! Ved at holde dørene lukkede inde i boligen kan du også være med til at opretholde den temperatur, som du har valgt i hvert rum (fx hvis du vil have det varmere i stuen end i soveværelset). Det vil også forhindre varm og fugtig luft i at slippe ud fra dit badeværelse og aktivere køle- eller affugtningsindstillingen (Cool eller Dry) i et andet rum.
Vær opmærksom på luftstrømmen
Du kan omdirigere luftstrømmen eller ændre blæserhastigheden på dine indendørs varmepumpeenheder for at fordele den opvarmede eller afkølede luft yderligere i rummet. Sørg for, at luften kan komme uhindret ud i lokalet. Hvis der står møbler i vejen, cirkulerer luften ikke lige så effektivt. Også varmepumpens udendørsenhed skal have plads omkring sig. Placer den væk fra store planter og buske.
Husk rengøring og vedligeholdelse
Husk at rense støvfiltrene på din indendørsenhed regelmæssigt for at holde systemet i tiptop stand. Fjern blade og andet snavs fra udendørsenheden. Hvis du bor i et område, hvor der kommer meget sne, skal enheden installeres et godt stykke over jorden. Det kan også være nødvendigt at beskytte den mod sneen med et overtræk. Derudover skal du få en fagmand til at udføre service på den en gang om året.


For at opnå effektiv opvarmning og køling skal du altså:
- Bruge din luft-til-luft varmepumpe til opvarmning om vinteren i stedet for en kedel eller et fyr.
- Opretholde en stabil temperatur.
- Fjerne snavs og blade fra varmepumpens udendørsenhed.
- Rengøre støvfiltrene i varmepumpens indendørsenhed regelmæssigt.
- Få udført årlig professionel service af din luft-til-luft varmepumpe.